This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:BQ76PL455A-Q1

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571865/bq76pl455a-q1-bq76pl455a-q1

部件号:BQ76PL455A-Q1

你(们)好

我使用 的是BQ76PL455A-Q1,我想知道它是否能够流化3个单元或19个单元(带两个芯片)。 我看到工作电压范围是16至79.2 ,但它是否能够提供外部BAT16并将BAT16S置于顶层中膜单元?  

如何才能进行1 o 2单个细胞的间系?

非常感谢。

我期待您的回复,

Macià Capó

CITCEA-UPC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的建议将细分至10S和9S,而不是16S和3S。

    这是否合理?

    IC1将监控10S,IC2将监控9S。

    每个IC无需16S。

    您可以这样做吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,

    但是,当整个蓄电池电压小于16 V时,有一些方法可以测量3个电池?

    谢谢!

    Macià Capó

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可能无法测量3S配置。

    让我来问一下。

    1. 对于您的单元配置,串联的单元总数是多少?

    2.  每个IC是否有最小或最大单元配置。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq76PL455A-Q1只能支持来自本地系列电池堆栈的最低12V电压。 对于LiFePO4,这可能是7或8个最小细胞,对于LiNiMnCO,这可能是6个细胞。 它确实取决于预期的最低电压。

    要支持具有2个bq76PL455A-Q1器件的19s封装,最好让它们分别管理9或10。