This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:设计问题

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z50, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572459/bq40z50-r1-design-questions

部件号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ40Z50

大家好,

  • 请解释“制造状态初始化”参数的功能,更重要的是,我们应该如何对其进行编程(如果是这样,那么设置此位)?  我们的软件包对此参数有不同的编号,我不确定正确的值应该是多少。  这看起来很重要。

 

  • 有关校准温度偏移的类似问题。  它们因包装而异。  为什么?  我会假设BQStudio将其保留为0默认值,并且不受化学影响。

 

  • CC自动偏移的问题相同。  是由我们还是BQ40Z50设置的?  它也是不同的包装。

 

  • 气体测量“设计电压”参数应设置为什么(参数文件行518)?  TRM说“理论电池组电压”,这对它没有任何帮助。  理论电池组电压是标称电压(在我们的情况下为12.8V)还是充电电压(在我们的情况下为14.1),还是目标充电电压(在我们的情况下为14.6)?  电池供应商将其设置为14.7V,这是电池的目标充电电压,我认为这是一个错误的设置。  

 

  • 如何判断包装的密封状态?  我可以通过读取内存并查看是否有错误来间接判断,但我怀疑状态始终可用,我只是尚未找到它。  我本以为它会出现在仪表板上。

 

  • 我们的套件仅提供并启用了TS1和TS2,而BQ Studio (BQS)则显示所有可能的温度传感器的温度。  TS3和TS4号码来自哪里?  即使已被参数禁用,它是否也会读取内部温度?

 

  • 是否描述了如何通过BQStudio更改密封/取消密封包装的默认密钥?  

谢谢!

Nabeel

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nabeel,

    有关  制造状态初始化的详细信息,请参阅bq40z50-R1 TRM第69页上的11.1 制造测试部分。

    除非执行温度校准,否则校准温度偏移应为零,这通常是在电池组生产和记忆周期期间完成的,以生成黄金图像。

    执行仪表电流校准时,设置CC自动偏移。

    设计电压是您的电池组设计的标称电压,例如,3S电池组中使用的3.6V标称电池组的设计电压= 3 * 3.6V = 10.8V。 它不是电荷切断电压。

    有两个位SEC1和SEC0指示量表的安全状态。 请参阅 bq40z50-R1 TRM第96页上的13.1 Tm40 ManufacturerAccess() 0x0054操作状态

    它将读取TSX引脚的阻抗,并报告相应的温度(如果未在“设置>>配置>>温度启用”中禁用)。 请参阅 第16页上的2.8 温度保护和14.2 bq40z50-R1 TRM第136页上的1.11 温度启用

    是,请参阅   第68页上的10.5 安全模式和bq40z50-R1 TRM第85页上的13.1 Tm33 ManufacturerAccess() 0x0035安全密钥