主题中讨论的其他部件: TPS6.274万
您好,
在我们的应用中,我们需要一个开关,它可以打开我们的设备,但如果有人关闭开关(SW3),则无法通过开关关闭。 但在产品发货之前,我们需要关闭微控制器,以便降低功耗。 这就是我们关闭开关 SW3并拔下蓄电池并重新连接蓄电池的原因。但是当我们再次插入蓄电池时,我们能够通过BUCH_EN上的ORing电路获得3V输出。
我能知道这背后的原因吗? 不启用BUCK时,BUCK如何启用?
我还做了一些调试,如下所述:
1.拆下R83并关闭开关 SW3。
2.插入电池并打开设备。
3.现在我们关闭了开关并拔下电池
4.插入电池后,我们可以获得2.2V的降压输出。这不应该是2.2V,因为在我们的应用中,输出电压可用作降压启用引脚的反馈。这就是2.2V的降压。
我的问题是,当开关处于关闭状态时,为什么断开和插入蓄电池会产生2.2V的降压输出? 请告诉我可能的原因。
TP16上的蓄电池正极端子
TP61上的蓄电池热敏电阻端子
TP62上的蓄电池负极端子