This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:隔离电源解决方案

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572336/lm5026-isolated-power-solution

部件号:LM5026
主题中讨论的其他部件:PMP9127UCC2897A

团队成员:

我们是否有任何解决方案可以支持以下要求?

1.隔离。

2.输入为-36V至-76V。

3.输出电压为28V

4.输出电流为3A。(最大值)

5.效率高于85 %。

6.波纹低于1.5 %。

我使用webech进行仿真, 但零件是UCC38XX系列,效率仅围绕77 %。

我们是否有任何TI设计可以参考? 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Derek,

    这是一个参考设计 (www.ti.com/.../pmp9127) ,我 发现它接近您的规格。 您可能需要通过变压器翻转极性。

    此致,

    王新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    王欣您好:
    谢谢。 这很有帮助。 您能否与我分享设计理念? 例如如何设计变压器和电路设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    王欣您好:
    是否有一个转聚器的简单解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek,

    PMP9127只有一个电源变压器,它具有初级,次级和辅助偏置绕组(为 UCC2897A提供偏置电源)。 另一个T2是电流感应变压器。

    遗憾的是,TI.com上没有发布此参考设计的分步设计指南,我建议联系设计师Brian King。

    此致,

    王新