This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:即将投入生产

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572317/bq34z100-g1-going-to-production

部件号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO

尊敬的各位:

由于EV2300 (3.1r)的更新固件版本和正确的ChemID,我终于获得了良好的优化周期。

现在,我保存了一个.srec文件和一个.gg文件,我将循环计数修改为0,记忆状态修改为2。

我找到一个文档(SLUA665.pdf),说明如何对其他设备进行编程,但该文档介绍了.rom和.dfi文件以及bq MultiStation测试仪。

我拥有EV2300和bqStudio。 我没有一千个设备要编程(目前可能是5-10个)。 对其他设备进行编程的好方法是什么?

我想(根据SLUA665.pdf的一些调整,我只有1个单元和I2C通信):

步骤1. 将数据闪存映像写入每个设备(.srec文件和.gg文件)。
第2步: 更新任何单独的闪存位置,如序列号,批号和日期。
第3步: 执行任何所需的板级测试。
步骤4. 连接电池。
步骤5. 执行任何所需的包装级别测试。
步骤6. 发送0x0021到制造商访问0x00命令以启用Impedance Track,Lifetime和
永久故障功能。
步骤7. 发送0x0020以密封包装。

我的问题是:

-何时必须发送IT enable (0x0021)命令? 当电池组放电时或任何时候?

我应该重新编程ChemID还是包含在.srec文件中?

最佳,

基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在设置和校准电池组之前,不应启用Impedance Track。 校准通常在步骤2和3之间进行。 我不确定您在步骤5中的包装级别测试是什么。 如果其中包括运行学习周期以更新Ra表和Qmax,则应在运行该步骤之前发送gauer_EN命令。


    默认的srec和gg字段不包括您的化学数据。 如果您有golden srec并从中加载数据闪存,则它确实包括化学数据和您的gg文件数据。 如果您只是使用默认的srec,则需要按此顺序加载文件。

    • 默认srec
    • 化学数据
    • gg文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Tom:

    感谢您的回复。

    我刚刚复制并复制了SLUA665文件的信息并修改了一些要点。 我猜步骤3是测试PCB是否正常,步骤5是验证电压是否正常...

    是的,我有自己的.srec文件和.gg文件。

    因此,如果我理解正确,我应该这样做:

    步骤1. 加载我自己的.srec文件(包括ChemID和数据闪存)。
    第2步: 加载.gg (将周期计数设置为0,将更新状态设置为2)。
    第3步: 更新任何单独的闪存位置,如序列号,批号和日期。 (可选)
    步骤4. 连接电池组。
    步骤6. send it_enable命令(0x0021)
    步骤7. 发送密封命令(0x0020)

    因此,在连接电池组之前,我是否必须完全充电或完全放电? 提前感谢!

    基督教
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    基督教,
    您可以设置golden srec,将Cycle Count参数设置为0,将Update Status设置为02,您将不必加载gg文件。 只需更新这些参数并将其保存在srec中。 您不必在生产环境中对套件运行学习周期。 有些用户这样做是为了更新Qmax和Ra表以匹配新单元格,但这也可以在用户使用时对包进行充电和放电时完成。
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Tom。
    我不记得我在哪里看到我必须再次设置它_启用! 现在再也不设置它,似乎是逻辑上的。 我将尝试将.srec加载到其他设备,但我想现在一切都正常!
    再次感谢!
    基督教