This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.5066万:故障零件?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572431/lm25066-faulty-part

部件号:LM2.5066万

大家好,

我们的设计使用LM2.5066万进行12V热插拔(参见随附的示意图)。  我们有一个板,其栅极驱动器处于稳定的7.5V,从而使P12V_BMC处于稳定的6V状态。  VIN为12V,UVLO/EN为1.59V,因此LM2.5066万应完全打开。 输出P12_BMC至GND的电阻与良好的板500Ω Ω 相比为正常电阻,此外,如果输出短路,我希望LM2.5066万完全关闭。

 有什么想法可能会出什么问题? 它是否只是一个故障部件?   

示意图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nabeel,

    这可能是几件事。  给我发送电子邮件,让我们来处理。  提供门,输入电压,输出电压,计时器波形。

    Brian