This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.12万:是否可以将TPS6.12万仅用于其Vaux电源?

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571995/tps61200-can-i-use-the-tps61200-only-for-its-vaux-supply

部件号:TPS6.12万

我正在阅读有关为单节1.5V电池提供反向电池保护的应用说明SLVA315。  它使用来自TPS6.12万的Vaux引脚来拉低侧MOSFET的栅极,使您可以从低至0.5V的电压启动。  遗憾的是,SLVA315没有足够的输出电流用于我的应用,因此我想只使用此设备的Vaux输出。

如果这样做,我是否可以消除电感器? 或者缩小到非常微小的东西?  然后我想我也可以消除所有反馈和输出上限。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    不能。您必须为升压转换器使用电感器。
    您项目中的输入电压,输出电压和输出电流是多少? 为什么要消除电感器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我在研究结构图时问了这个问题后,就看到了这一点。  我有一个0.7V的最小值,我想升至2.0V @ 500mA。  我认为Vaux可能是开关式盖子或其他东西,所以我希望缩小尺寸和减轻重量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否确定输出电流连续为500mA? 因为TPTS6.12万可以支持0.7V输入的更高输出功率
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我知道它不能持续支持500mA,这就是为什么我要询问是否只使用Vaux功能的原因。  我将使用另一个调节器来提供500mA电流。