This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.3355万:负载调节特性

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572553/tps53355-load-regulation-characteristics

部件号:TPS5.3355万

团队-

除了数据表中的图10所示之外,是否有任何有关TPS5.3355万线路调节性能的最小/最大规格或附加数据?

应用程序部分还显示了此处所示设计的要求,但我们需要一些设备本身规格的证据。

谢谢,Best,S. Dunbar,AFA Colorado

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队-

    我Mist写下了我的问题-我指的是负载调节,而不是线路调节。

    除了数据表中的图10所示之外,是否有任何有关TPS5.3355万负载调节性能的最小/最大规格或附加数据?

    谢谢,Steve,好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于图12至18显示了许多不同条件下的效率,因此原始数据可能可用于为其中任何一种情况生成负载调节图。 您对什么情况感兴趣?