This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4618万:电阻分压器值过高

Guru**** 2635015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572551/tps54618-resistor-divider-values-too-high

部件号:TPS5.4618万

您好,

TPS5.4618万的数据表指出:"如果这些值过高,则稳压器更容易受到噪声的影响,并且VSENSE输入电流的电压错误非常明显。"

什么被认为过高?

我的客户有一个解决方案,其中Rbottom = 267k,RtoP = 100k,输出电压为1.1V,并看到约30mV的噪音,导致系统关闭。 我已经检查了薪酬。

谢谢!

Mike Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这始终是一种权衡。 我通常将一个或另一个电阻器设置为10 k以开始。 通常,您可以使用1000欧姆到1000欧姆之间的值。 您的解决方案在该范围内处于较高的水平,但我怀疑这不是您的问题。 您看到的是哪种"噪音"? 在我看来,30 mV的全带宽切换噪声相当小。 我能否看到示意图和一些波形来演示您的问题?