This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4202万:电流过小

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572541/tps54202-brownout

部件号:TPS5.4202万
主题中讨论的其他部件: TPS5.426万TPS5.424万

您好,

TPS5.4202万上的电压是否在低压降和轻负载下出现。

浏览→ www.ti.com/.../slva547a.pdf

换言之,当检测到启动UVLO时,是否通过打开低侧FET来为启动盖充电?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS5.4202万是同步转换器。 它不应以TPS5.424万和TPS5.426万系列的方式掉出。 您认为它可以在占空比> 100 % 下工作。 高压侧FET可保持打开,直到启动电压(相对于SW)逐渐低于2.1 V。高压侧将关闭,低压侧短暂打开,以重新为启动电容器充电。