This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.7761万:关于负电压转换

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572513/lm27761-about-negative-voltage-conversion

部件号:LM2.7761万

您好,

您能告诉我负极输出电路吗?
请确认所附文件。

e2e.ti.com/.../LM2.7761万.pdf

此配置是否可行?
如果您有任何疑虑,请告诉我。

此致,
Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    筑山

    配置原则上可行。 在实际操作中, 必须注意在启动和关闭情况下不会违反绝对最大电压额定值。 我将至少使用肖特基二极管将LM2.7761万的VOUT连接到LM2.7761万的GND。 这将确保在启动时输出被拉至-20V。 我还会在LM2.7761万的GND和LM2.7761万的VIN之间连接6V齐纳二极管。

    此致,

    Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juha-san

    感谢您的支持。
    我会通知客户。
    我想我会再问一些问题,
    但感谢您的合作。

    此致,
    Yusuke /日本Disty.