This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4302万:关于关闭时间

Guru**** 2555920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571805/tps54302-about-off-time

部件号:TPS5.4302万

您好,

我正在考虑TPS 5.4302万中的以下规格。
VIN和VOUT之间的差异很小,但它是否正常?
我确认了数据表,但找不到休息时间的限制。
VINmin:18.5 V
VINmax:23 V
输出电压:17 V
Iout:2.5 A

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要启动到SW引脚的电压通常大于2.1V,TPS5.4302万就支持100 % 占空比。 对于您的休息时间,您的意思是"最小休息时间"或"最大工作时间",即不跳过,但仍在固定频率下工作,对吗? 如果这样,我们需要进行一些实验室测试来验证此数据。