This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.7761万:LM2.7661万反转操作

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572344/lm27761-lm27661-inverting-operation

部件号:LM2.7761万
线程中讨论的其他部件: LM2775TPS6.3024万LM2.7762万

您好,

LM2.7661万是否可用于反向降压-升压操作?

我的客户正在考虑LM2.7761万的以下规格。

VIN:2.5~4.2V (锂离子)

输出电压/输出电压:-3.3V / 200mA

如果他们无法使用设备,是否有设备?

此致,

中村太一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太一山

    很遗憾,不能执行增压操作。 一种选择是使用LM2775将蓄电池电压提升至5V,然后使用LM2.7761万将其反转并调节至-3.3V。 LM2775的最小输入电压为:125mA输出电流为2.7V,200mA输出电流为3.1V。

    此致,
    Juha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Juha-san

    感谢您的回复。
    它们需要200mA的输出电压±3.3V。
    因此,我建议使用TPS6.3024万 (降压-升压转换器)和LM2.7662万 (LDO+Inverting + LDO)进行3.6V的电压。

    此致,
    中村太一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太一山

    请注意,如果需要200mA,3.6V不足以支持LM2.7762万。 反相充电泵内部电阻为2.5欧姆,导致0.5V电压下降。 此外,还必须为LDO提供足够的余量。 我想说LM2.7762万至少需要4.0V输入电压来实现+/-3.3V@200mA输出。

    此致,
    Juha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Juha-san

    我知道反转充电泵需要0.5V电压降。
    降压/升压的输出电压设置为4.0V。
    谢谢你。

    此致,
    中村太一