This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.305万:外部驱动输出,不存在输入?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572319/tps63050-external-driven-output-with-no-input-present-possible

部件号:TPS6.305万

我想在我们的设计中集成TPS6.305万。

但是,如果IC未通电,但其输出由外部供电,则会出现这种情况(在设备编程期间)。

此IC是否允许使用此状态?

数据表显示,如果设备被禁用,输出将断开,但我担心,如果没有输入,反馈引脚上的0.8V可能会对设备造成某种程度的损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果设备已禁用,则如果输出由外部供电,则不会损坏设备。
    最终应用程序是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最终应用是医用摄像机。 在现场更新时,需要由编程器供电,而不是由主电源供电。