This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2735YSDEVAL:LM2735 LP/SOT TEST CLC2735TL REV.E

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571582/lm2735ysdeval-lm2735-llp-sot-test-clc2735tl-rev-e

部件号:LM2735YSDEVAL
在“线程:LM2735”中讨论的其他部件

您好,

我想了解 LM2735 LP/SOT测试评估板的连接引脚(J1,JR5,JR6,JR7)。 因为我找不到该主板的数据表以及上面引脚的含义。 我想通过此转换器驱动2个感应传感器,是否可行以及如何将它们连接在一起? 你可以看到我的主板的图片。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    上面提到的跳线连接器用于测试/评估目的。
    J1-->允许您在输出和GND之间连接一些被动负载
    JR5,JR6,JR7 -->是Vout和GND之间负载连接的占位符

    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助Brani。