This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.5942万A:Imon兼容电压范围

Guru**** 2814465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572109/tps25942a-imon-compliance-voltage-range

部件号:TPS2.5942万A

我知道Imon输出是电流源。  将电阻器从Imon连接到GND可通过e型保险丝产生与电流成比例的电压。

驱动Imon的电流源的电压合规范围是多少?

我想将Imon电流驱动到运算放大器电路中,而不是电阻器,我需要了解在哪里可以设置共模电压。

谢谢,BEST,S. Dunbar,AFA Colorado

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    移动
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dunbar,

    是,Imon输出是电流源。 Imon端子处的电压范围最小为[V (in)–2.2 V]和6 V,以确保线性输出。 我能知道您的应用实例吗?为什么您喜欢馈入运算放大器电路?

    谢谢
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在考虑将Imon输出 用作 电流共享电路的一部分,以帮助平衡来自多个输入的功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dunbar,
    感谢您提供信息。 如果您需要进一步的支持,请告诉我。

    此致,
    Rakesh