This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A1601-Q1:正在查找具有反向BAT保护36V至5V 0.1A的LDO

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572449/tps7a1601-q1-looking-for-an-ldo-with-reverse-bat-protection-36v-to-5v-0-1a

部件号:TPS7A1601-Q1

正在查找 具有反向BAT保护36V至5V 0.1A的LDO

如果可能,封装与TPS7A1601DGN类似

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kamal:

    我们的线性稳压器具有反向电池保护,可在"反向电压保护"的特殊功能下找到。 通过插入您提供的应用程序要求中的更多信息,我发现以下4个结果:

    www.ti.com/.../linear-regulators-ldo-products.page ;7.5 &p238max=36;125&p2192=反向电压保护&p1498=汽车  

    非常恭敬,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kamal:

    除了Ryan在链路中提出的建议外,单独的TPS7A1601-Q1不支持反向电池或反向电流。 但是,我们设计的VIN可低至3V,因此您可以将二极管与VIN串联,以实现反向蓄电池/电流保护。

    我希望这能有所帮助。

    此致,

    John