This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1193万:TPS6.1193万PWPR

Guru**** 2366860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571556/tps61193-tps61193pwpr

部件号:TPS6.1193万

您好,

我正在 SEPIC模式下使用TPS6.1193万PWPR驱动3个LED字符串。 请参阅以下LED驱动程序规格-  

输入电压= 13V

输出电压= 12伏

每个LED串电流= 60mA。

但我发现LED驱动器在运行时发出噪音。

您能帮我解决问题吗?

此致,

Kp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kiran,

    感谢您的提问。 您将其描述为由于PCB盖振动而产生的机械声音噪音。 这通常由PWM频率和分配的输入(有时还包括输出)上限方案控制。 通常,通过使用铝电解盖(特别是在输入端)和/或降低调光PWM频率,可缓解或大大降低噪音。 我建议先降低PWM调光频率,看看会发生什么。 然后您可以尝试选择使用电解盖。

    我希望这能有所帮助。 此致,

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kiran,

    通常,可听噪声源自陶瓷电容器,因为它们在响应应用的电场时具有物理压缩和扩展行为,例如输入PWM信号导致的升压输出波纹或波纹。 某些制造商的电容器在这方面比其他制造商的电容器更好。 我没有您的原理图,但您可以在升压输出处添加33uF铝电解电容器,以尝试降低波纹幅度,看看它是否会阻止可听噪音。 您还可以通过在开关电路中使用稍高的电感来减少升压纹波。 如果这些建议不起作用,请告诉我,并将您的示意图和一两个示波频率和幅度的示波图发送给我。

    此致,

    辽卡