This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS9.2515万:开路保护

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572456/tps92515-open-circuit-protection

部件号:TPS9.2515万

你好,团队成员

请你帮我解答这个问题  

关于 TPS9.2515万x的过电压保护,何时未将LED连接到其输出上?

据我所知,输出应升至VIN,并保持在该处,因为占空比 应为100 %  

请帮助我更清楚地了解此事

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreenidhi,您好!

    这大概是对的。 因为有最长的休息时间,所以它不会是完全100 % ,但它将关闭。 在任何情况下,输出都将接近输入电压。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我指的是最准时,而不是最短休息时间。 开关只能在启动电容器保持充电状态时保持开启。 有效占空比仍然很高,但输出只能上升到接近输入电压。

    此致,

    彩色