This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:加载打开时无法启动,低输入电压低于5V。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118-Q1, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571659/lm5118-not-able-to-start-up-with-loading-on-at-low-input-less-than-5v

部件号:LM5118

大家好,

我有一个汽车客户需要在集群应用中使用LM5118-Q1,用于24V汽车。 容积高于150K pcs /Y

它需要最小输入电压低至4V,最大输入电压为48V,输出电压最大值为12V/2A

根据 SPEC和EVM用户指南,我检查LM5118是否能够满足此要求。

但是我修改了一个EVM, 移除了UVLO电阻器除法器, 并将 Vout连接到VCCX,当输入低于4.8V时,即使只有1.5A,我也无法启动它。 (当前没有其他更改。)

您是否可以帮助 修改一个EVM,或指导我了解斜坡盖的值,或您所做的其他修改,以实现此应用条件?

感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rocson,

    LM5118需要5V的最小输入电压才能启动。 一旦发生这种情况,输出操作提供的VCC电压可降至3V的输入电压。

    如果您还有其他问题,请直接与我联系。

    谢谢!

    Garrett