This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:Vdd引脚缺少电容器

Guru**** 2459690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572282/tps3808-missing-capacitor-at-vdd-pin

部件号:TPS3808

您好,

我的客户忘记在Vdd引脚上实施0.1uF电容,所以现在Vdd引脚上没有电容器。  这会产生什么影响?

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antony,

    Vdd引脚不需要电容器。 如果您指的是延迟电容器CT,移除电容器会将延迟固定到20毫秒。 如果您通过电阻器(介于40k和200k之间)将CT绑定到Vdd,则延迟将固定为300ms。 您可以通过以下公式对1.25ms至10s之间的外部电容器的延迟进行用户编程:Delay [in seconds]= C [ccap容器 值in nF]/ 175 + 0.5 x 10^-3

    我希望这能有所帮助! 如果您还有其他问题,请告诉我。

    -Michael