This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.7524万A-Q1:输出脉冲源/汇电流(0.5 µs)的状况

Guru**** 2451380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571872/ucc27524a-q1-condition-of-output-pulsed-source-sink-current-0-5-s

部件号:UCC2.7524万A-Q1

尊敬的专家:

我的客户正在考虑UCC2.7524万A-Q1,有一个问题。

请问您有什么建议?

UCC2.7524万A-Q1被定义 为绝对最大额定值下的输出脉冲源/汇电流(0.5 µs Ω)为5A。

此时,允许的重复频率(Hz)是多少?

感谢您的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinichi-san,

    我已将您的问题通知了相应的团队,您可以很快找到答案。

    此致,
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ulrich

    感谢您的回复。

    我期待着听到你的意见。

    我感谢你的大力合作和耐心。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信一

    感谢您对UCC2.7524万A-Q1驱动程序的关注。 虽然没有特定的最大频率,但从设备数据表上的图15中,您可以看到高达1MHz的数据。 请告诉我客户是否有特定频率的目标。

    通常,由于这是低侧驱动程序,因此与半桥驱动器上的引导程序电源的刷新率不同。 我建议按照数据表中的第10节(电源建议)和第11节(布局)绕过良好的电源。

    ——丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的丹尼尔

    感谢您的回复。

    我用您的答案谈论了客户。

    数据表(P.6),ISNK/SRC汇/源峰值电流(1)在CLOAD = 0.22 μF和FSW = 1 kHz的条件下为±5 A。
    这是客户想要的答案。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,
    信一