This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.454万:TPS5.454万 -电阻值

Guru**** 2523250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572472/tps54540-tps54540---resistor-values

部件号:TPS5.454万

您好,我们的客户正在使用我们的TPS5.454万,下面有一个问题,您能帮您吗?

 

"我在阅读数据表时,惊讶地发现表3中没有12V输出的电阻值。  我是否应该同时更换R5和R6?  如果是,为了使接通时间大于最小接通时间(如1.4 .1节所述),建议的电阻值是多少?"

 

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表。

    您可以使用方程式41计算电阻分压器值。 我通常选择一个电阻为10 k欧姆,然后计算另一个值。 请参阅方程式24和25以选择切换频率,从而使接通时间高于最小值。