This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z651:不可清除的永久故障

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572479/bq34z651-un-clearable-permanent-failure

部件号:BQ34Z651

大家好,

我有两个4单元包,它们似乎有一个相同的问题,即存在无法清除的永久故障CIM_A。我的CIM_config如下所示:

活动CIM故障电压=800mV
活动CIM时间= 5秒
活动CIM检查电压=3075mV

我可以暂时清除它,但它在大约1秒内返回(比我阅读注册表的速度快),其他永久性故障也会正常消失。

一个电池组中的电流单元电压为2468,2445,2445,2468mV;虽然低电压,但平衡良好。 我正在尝试为电池充电,但由于永久故障而无法充电。

是否有其他人看到过此问题或设置了幽灵PF标志的类似问题?

我想我的数据闪存出了问题,但由于我的充电状态和PF标志,我无法弄清楚是什么,也无法更改任何内容。

谢谢,David