This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5185万通电帮助

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572040/tps65185-power-up-help

主题:TPS6.5185万中讨论的其他部件

尊敬的TI:

我需要TPS6.5185万 E-Ink PMIC芯片的技术帮助。  我们在 设计中使用此部件来支持E-Ink显示屏。  下面是发生的情况:
1)打开主板电源。  唤醒和PWRUP针脚都很低。
2)通过CPU GPIO引脚驱动高唤醒
3)此时,我们可以通过I2C与芯片通话
4)要为设备通电,0xBF被写入到0x01 (启用)注册中-请注意,我也尝试写入0x80来注册0x01
5)所有PMIC电源均未打开,读取寄存器0x01返回0x20 (仅V3P3_EN打开)
6)读取中断寄存器时,寄存器0x07返回0x00,寄存器0x08返回0x20。  这表示VN存在欠压情况。
7)如果我在启用PMIC时查看VN_SW针脚,我可以看到它正在切换,尝试启动DC-DC转换器。  我可以看到VN开始向负方向下降,但它在芯片脱落之前没有很远的距离。
我已经对照TPS6.5185万参考设计仔细检查了原理图,没有发现VN电路(或任何其它电路)有任何问题。  我还测量了VN和VN_SW信号,没有发现任何短路。
我的通电顺序是否正确?  请注意,由于我的错误,PWRUP已接地。  这是否会导致问题?  我们非常感谢您就下一步计划提供的任何帮助。
此致,
John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    当唤醒和PWRUP针脚都低时,您将处于睡眠状态。 当您将唤醒引脚拉高时,您就处于待机状态,在该状态下,您应该能够通过I2C与芯片进行通信。 但是,由于PWRUP仍被拉低,所有的滑轨都不会向上。 需要向上拉PWRUP销以启用滑轨。 要打开滑轨并处于活动状态,您需要将PWRUP和唤醒引脚都高。 如果没有任何滑轨打开,则欠压状态将使您保持待机状态。 我认为您的主要问题是PWRUP引脚被绑定到GND,需要将其拉高以启用您的导轨。

    -射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    感谢您提供信息。 如果我们将PWRUP绑定到GND并使用I2C寄存器0x1激活滑轨,这是否足够? 该规范还指出,PWRUP和唤醒可以绑定在一起,这有什么问题吗? 我们目前遇到的情况是,激活滑轨后,CPU (NXP iMX6SL)立即重置。

    -John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,

    将PWRUP连接到GND并尝试通过I2C寄存器启用滑轨将不起作用。 由于PWRUP引脚连接到GND,您将遇到强制重置的UVLO故障。 不得将PWRUP与GND绑定。 但是,可以将PRWUP与WAKEUP绑定。

    -射线