This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:2S中的BQ40Z60;外包装

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571379/bq40z60-bq40z60-in-2s-external-pack

部件号:BQ40Z60

我们希望将BQ40Z60用作充电控制器,以实现电池平衡并在电池组外侧提供额外保护。  问题包装使用Ricoh或Seiko设备提供的最低保护。  这两个都没有SMBus。  这些都是很笨的保护芯片,还不错,但不会向我们提供任何信息。

使用经过IEC,UL和UN标准测试的电池组是一件很好的事情,使我们能够专注于充电。

配置:

1.电池组将通过不超过7 cm 的电缆连接至我们的充电控制器。
2.将显示所有电池节点。  
3.将推出一个单一的RTD
4.我们有两个包。  一个是锂离子 2S 4P,另一个是锂离子 4S 1P (均为1.865万节电池)。  有两种相关产品托管该套件。  鉴于我们对BQ40Z60的熟悉和舒适性,我们更愿意将相同的TI器件用于两者。

问题:


1.对于2S包装,我们如何连接电池?  我们是否应该连接最正的电池VC1,VC2或VC4?  我们如何处理剩余的VC输入?
2.使用合适的电线尺寸和连接器时,是否有任何禁忌将充电器与电池组分离?  是否有任何补救措施?
3.我们尚未找到能够像BQ40Z60那样具有我们想要维护的功能(电池平衡,保护和报告)的充电器。  
4,是否有其他提示或建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅bq40z60EVM用户指南。 它涵盖2S,3S和4S配置的电池附件。 电池应位于设备附近。 电池和仪表之间的电路中没有多少电流,但电池平衡会发生,较长的电线可能导致电压测量错误。 将电池与FET连接到充电器的重头电线不太重要。 感应电阻器是最关键的布局问题。 它们应尽可能靠近设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊啊啊啊!

    这应该在数据表上。

    EVM用户指南(标题为SLUB71)指的是它的J3,而不是与BQ40Z60本身的连接。 这与Bq40Z60之间的路径不明确。

    原理图上的J3标有引脚1-5,没有其他代号。 因此,表2单元连接配置仍会掩盖所需的数据。

    J3示意图:

    J3,5 =接地
    J3,4 = VC1
    J3,3 = VC2
    J3,2 = VC3
    J3.1 = VC4

    图1是EVM PC板的丝网屏幕,其J3标记如下:

    4p
    3P
    2p
    1P
    1个月

    因此我们可能假设1N连接到引脚5,1P连接到引脚4等。 但是,丝网屏幕上缺少引脚编号,这种假设就会出现在危险区。


    请确认(并将此文本与您的数据表的插图一起考虑):

    1.管理少于4个单元时,将Bq40Z60从GND开始,第一个单元节点连接到VC1,第二个单元节点连接到VC2,等等。

    2.将充电器输入端连接到最顶部的电池。

    3.将未使用的Bq40Z60 VC输入连接到最顶部的VC单元节点(而不是最顶部的单元!)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J3,引脚1 = VC4 = 4P

    J3,引脚2 = VC3 = 3P

    J3,引脚3 = VC2 = 2P

    J3,引脚4 = VC1 = 1P

    J3,引脚5 = VSS = 1N

    1. 我们建议从堆栈中最低的单元开始附加单元。 其它连接序列不会损坏bq40z60,但如果此设备在电路中,它们可能会导致二级保护器件熔断保险丝。
    2. 交流适配器连接到EVM上的VAC点,并通过电阻器连接到bq40z60上的VAC引脚。 充电器输出通过充电和放电FET连接到蓄电池组的顶部。 (和保险丝,如果使用)
    3. 堆栈的顶部需要连接到保险丝和FET,以形成高电流路径进行充电和放电。 这意味着需要对J3连接器上未使用的通道进行短路。 未使用的电池通道不需要串联电阻器和滤波器盖,但如果安装,它们不会影响性能。 连接设备上未使用的单元输入可以连接到VC4。 在优化的2S应用中,您将删除R30,R32,C19和21。 将R35连接到堆叠顶部。 将R37连接到堆栈中间,并将VSS连接到堆栈底部。 短接设备上的引脚3,4和5。