This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4192万I:在DRP应用中,如何动态地将充电器设置为根据宣传的功能或电源500mA充电?

Guru**** 2811175 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP4496

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572110/bq24192i-in-an-drp-application-how-do-i-dynamically-set-the-charger-to-either-charge-according-to-advertised-capabilty-or-source-500ma

部件号:BQ2.4192万I
主题中讨论的其他部件: BQ2.5896万PMP1.1536万PMP4496BQ2.5895万BQ2.4192万

您好,

我一直在看BQ2.4192万I充电器,我想在电池供电的应用中使用,只有一个USB Type-C USB 2.0 连接器作为唯一的连接器。 当在USB 2.0 数据路径上通信时,它必须充当DRP并能够根据广告功能(但最大值为3A)进行充电,或者必须能够获取(最大值为500mA) UFP设备(记忆棒等)。

如果连接到另一DRP,则应确定UFP角色的优先级,以便对其进行收费。

我希望它在关闭时也能在没有应用程序处理器的情况下工作,这样我们就不必在连接充电器时启动设备。 当我的设备上有一个具有I2C连接的应用处理器时。

我也看过BQ2.5896万,但我不确定它们的区别是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Thomas,

    我想看看PMP1.1536万: USB-C DFP + 5V2A带输入快速充电器参考设计的电源组

    和  

    PMP4496: 具有快速充电器输入参考设计的USB-C DRP电源组

    这是两种参考设计,使用bq2.5895万作为具有USB-C输入和DRP及DFP功能的充电设备。  

    必须更改几个引脚才能使用bq2.4192万,该bq2.4192万几乎与bq2.5896万的引脚对引脚兼容。 bq2589x系列比bq2419x系列部件更丰富的功能,但是,包括用于VBUS,VBAT,ICHG等的集成ADC测量功能,自动检测最佳输入电流限制的ICO功能,IR补偿,bq2.5896万还提供比bq2.4192万I更多的输出电流(OTG模式), 但只能处理较少的电荷电流。

    关于您的应用处理器被关闭的问题,我上面提到的这些参考设计利用主机MCU来处理仲裁和DFP/DRP角色。  

    希望这两项能让您走上正确的发展道路。

    此致,

    Joel H