This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7542万-G1:导出数据存储器与bqStudio中的黄金图像数据相同

Guru**** 2393895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571928/bq27542-g1-is-export-data-memory-the-same-as-golden-image-data-in-bqstudio

部件号:BQ2.7542万-G1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO

我执行了一个学习周期,结果表明它成功。  

当我生成黄金图像文件时,bqStudio无法保存这些文件。 但当我转到数据内存插件时,我可以看到所有数据。 我的问题是,我能否从那里导出所有数据,并将其导入到其他燃油表中。 我有几个原型,我想准备好,所以时间对我不利

谢谢

转速

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    当您未能对黄金映像编程时,警告命令是什么? (在bqstudio的左下侧)

    谢谢。

    此致,
    Sammi Shang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,问题是设备似乎自行密封。 当我试图打开封条时,它不起作用。 我认为设备可能有问题。 我用全新的设备完成了档案,一切都很顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否已发送命令以解除bqstudio中设备的封装? 您的设备现在怎么样?

    此致,
    Sammi.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,是的,我设法在最后解开设备封条并检索所有数据。 现在一切都整理好了,谢谢

    转速