This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我期待着使用3.7V 2.2 Ah锂离子电池设计1 kWh电池组和电池管理系统

Guru**** 2393895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572261/i-am-looking-forward-to-design-1-kwh-battery-pack-along-with-battery-management-system-using-3-7v-2-2-ah-li-ion-cells

主题中讨论的其他部件:BQ7.694万

您好,

我是一个新的动力电子和设计领域的人。 我期待按照以下规格设计锂离子电池组。 在这方面,我需要您帮助我在各个阶段选择TI部件。

输入规格:

单个锂电池规格:3.0V - 4.2V (额定电压为3.7V),2 Ah容量。

电池组:14节串联电池,10节并联电池。 (48V,20 Ah)。

带电池充电器的电池组,电池保护/管理的设计要求:

最大充电电流为10A。

最大放电电流为4A。

充电器输入:230V AC。

充电器输出:60V DC,10-15A电流。

(无变压器交流至直流型充电器设计可能被视为不受重量和尺寸限制的影响)

为了利用电池组到电力公司的电力,如果可能,还需要在同一设计电路中进行直流-交流转换。

基本上,一个重量较轻的(可能是无转换式逆变器类型设计)直流-交流逆变器电路可以与电池充电器和电池管理系统集成在一起。

期待TI团队的支持。

此致

Balakrishna。

CTIR,印度。