This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZ1.0503万:LMZ1.0503万 WEBENCH设计器

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572299/webench-tools-lmz10503-lmz10503-webench-designer

部件号:LMZ1.0503万

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

我尝试使用TI WEBENCH Designer使用具有以下规格的LMZ1.0503万设计电路:

输入电压范围3V至5.5V

输出电压范围为4.5V至5V

输出电流2A或3A

环境温度50 C

但解决方案 不可用,组件也未出现。

您能帮我设计它吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ahmed:  

    LMZ1.0503万是降压调节器。  

    在您的设计规格中,最低输入电压为3V。 您指定的输出电压(4.5V-5V)高于最小输入电压。 在这种情况下,LMZ1.0503万不会显示为合适的解决方案。  

    谢谢,  
    Denislav