请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMZ1.0503万 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好,
我尝试使用TI WEBENCH Designer使用具有以下规格的LMZ1.0503万设计电路:
输入电压范围3V至5.5V
输出电压范围为4.5V至5V
输出电流2A或3A
环境温度50 C
但解决方案 不可用,组件也未出现。
您能帮我设计它吗?
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好,
我尝试使用TI WEBENCH Designer使用具有以下规格的LMZ1.0503万设计电路:
输入电压范围3V至5.5V
输出电压范围为4.5V至5V
输出电流2A或3A
环境温度50 C
但解决方案 不可用,组件也未出现。
您能帮我设计它吗?
提前感谢