This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2940-N:接点与环境电阻值的变化

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572425/lm2940-n-change-in-junction-to-ambient-resistance-value

部件号:LM2940-N

您好,

我们在电源直流-直流转换中使用了National半导体中的一种低掉线调节器。

部件号:LM2940S-NOPB/ 8.0

根据美国国家半导体数据表修订版2007年1月,与环境电阻的结点为80°C/W,但与TI数据表相比,它为40.9 °C/W

您能否说明  修订之间的交叉点与环境电阻的降低?

LM2940S-LMPB/NOPB是否8.0 适用于未来的设计?

此致,

Balaji G K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ".澄清  修订之间与环境阻力的交叉点减少?"

    差异是由于不同的测试条件(即 PCB) 用于确定RΘja值。

    旧的National Semiconductor数据表未描述 用于确定 TO-263封装的RΘja Ω 值的PCB。 National Semi通常使用一个两面印刷电路板,一英寸方形作为TO-263的参考安装,但无法确认实际使用的是什么。

    如今,TI数据表版本使用  JEDEC JESD51规范定义的行业标准PCB。

    硅片或封装没有任何变化会影响此热阻额定值。

    "。 LM2940S-8.0 -NOPB是否适用于未来的设计?”

    目前没有迹象 表明LM2940S-LM2940S/NOPB<xmt-block0>2940  8.0 将来不可用。