This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.7211万:软启动电机控制

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572074/ucc27211-soft-start-motor-control

部件号:UCC2.7211万

海防

  我正在执行一个基于使用TI栅极驱动器IC在H桥配置中控制1.5Kw/24V单独激励直流电机的项目。

 我想实施软启动条件,因为负载很重。 电路在  10毫秒无电时间内进行测试,每个步骤5。

它只是一个猜测值,我不确定它在现实世界中是否正确。

因此,请建议延迟时间和步骤。

此致

比努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    比努

    软启动方法在很大程度上取决于电机和系统要求。 通常存在一个涉及快速升/降,效率和(有时)人体工程学的权衡。 此外,对于电流/电压峰值,可能会有一些要求。 我建议选择一组初始值,并在原型测试/验证期间根据需要调整。

    Web上应该提供有关此主题的大量信息。 在TI.com上的e2e论坛上,我们很乐意深入探讨与我们其中一个IC直接相关的任何事项。

    ——丹尼尔