This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7.4401万:输入电压=3.3V,偏置电压=5V,设置输出电压=2.5V但输出电压为3.3V时,输出电压错误。

Guru**** 2364370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572209/tps74401-wrong-output-voltage-when-vin-3-3v-vbias-5v-set-vout-2-5v-but-got-3-3v-output

部件号:TPS7.4401万

团队,

输入电压为3.3V,我的客户需要2.5V输出,因此我们在偏置引脚上应用5V。

但我们发现输出不是2.5V,而是3.3V。

当我们将偏置电压更改为3.3V时,输出可以是正确的2.5V。

我们的输入端有1uF盖,偏置端有2.2uF盖,SS端有4.7uF盖,输出端有10uF盖,PG端有10k上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将CSS更改为0.01uF,但结果仍然相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,George,

    为了帮助我们进行调试,请提供Vin,Vbias,Ven和Vout的示意图(围绕LDO is Find)和示波器。

    请注意,LDO输出不是设置为调节的电压的常见原因是无意泄漏路径。 此路径可以通过具有多个电压轨的下游设备或焊接后留在板上的助焊剂。 如果LDO与负载隔离,则输出是什么?

    非常恭敬,
    Ryan