This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65.9037万:CLK32KGO输出

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572181/tps659037-clk32kgo-output

部件号:TPS65.9037万
主题中讨论的其他部件: AM5728

我有一个TPS65.9037万为AM5728供电,但在CLK32KGO球上看不到任何输出(我期待看到32K数字时钟)。

是否需要启用此功能,或者是否应该只起作用?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,
    要明确一点,您是问M11上的CLK32KGO,还是M5上的CLK32KGO1V8?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M11上的CLK32KGO

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tom,

    CLK32KGO引脚仅由OTP控制,而不是由I2C控制。  有关 每个OTP序列的详细说明,请参阅《TPS65.9037万用户指南》。  对于TPS659.0376万和TPS659.0377万,默认情况下不启用CLK32KGO。

    如果要使用I2C可控制时钟,可以使用CLK32KGO_1V8 (多路复用GPIO _5)。

    此致,
    卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Karl

    您是否可以确认TPS6.5903万X文档中详细介绍了这些信息?

    您链接到的文档中没有提到此项被禁用。

    TPS65.9037万用户指南 的读数似乎此引脚将始终提供32K输出,因此这就是我们的主板的设计方式。

    我们有没有办法在原型板上实现这一点?

    谢谢

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    我们正在更新我们的文档,以使其更加清晰。 请使用我个人资料中的电子邮件直接向我发送电子邮件,我们可以离线讨论此问题。

    谢谢!
    卡尔