This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.752万-G4:FCC未达到设计容量

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572170/bq27520-g4-fcc-is-not-reaching-the-design-capacity

部件号:BQ2.752万-G4

您好,

我是电池管理系统领域的新手。请帮我回答以下问题。

1. FCC未达到设计容量。为什么?首次插入电池时,用于查找FCC的计算是什么?

2.首次插入电池时如何计算全部可用容量?

3.公称可用容量与全部可用容量的关系如何?

4.UnfilteredRM():此只读命令对返回补偿的剩余电池容量。补偿和取消补偿是什么意思?

谢谢!

Likhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anna:

    1. FCC未达到设计容量。为什么?首次插入电池时,用于查找FCC的计算是什么?

    FCC=Qstart+PassedCharge + RM,它将在放电和充电周期中更新。 第一次插入时,它不等于设计能力。

    2.首次插入电池时如何计算全部可用容量?

    完全可用容量的比例与设计容量的90 % 关系类似。

    3.公称可用容量与全部可用容量的关系如何?

    额定可用容量对无补偿的响应保持容量,首次插入电池时,它是按电压估计的。

    4.UnfilteredRM():此只读命令对返回补偿的剩余电池容量。补偿和取消补偿是什么意思?

    补偿意味着我们使用一些数学方法来处理放电曲线,以解决一些瞬态问题。

    附加文件可以帮助您理解well.e2e.ti.com/.../8306.theory-and-implementation-of-impedance-track_2D00_battery-fuel-gauging-algorithm-in-BQ2750x.pdf</s>2750

    谢谢。

    此致,

    Sammi.