This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1177万A:当VIN为12V时,ENB和PWMB引脚的VH是什么?

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571723/tps61177a-what-is-the-vh-for-enb-and-pwmb-pins-when-vin-is-12v

部件号:TPS6.1177万A

英寸

SNVSA76A–2015年3月–2016年3月修订

第6页显示当VINB = 2.7V和3.3V时,ENB和PWMB的VH最小值为1.8V

当VINB = 12伏时,VH是不同的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I/O电平由VCC设置,VCC是LDO的输出。 2.7V和3.3V是仅用于测试V_h和V_L的测试条件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然不知道当VIN针脚 = 12V时,ENB和PWMB电压的VIH电平是多少。

    我知道2.7V和3.3V是测试条件,但文档中的任何内容都不能保证所述阈值在较高的VIN电压(如12V)下保持不变。