This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.693万:单元平衡查询

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571459/bq76930-cell-balancing-query

部件号:BQ7.693万

我的客户正在使用 bq7.693万设计10s电池组解决方案

他现在正在尝试实现单元平衡

他有以下问题

 

我们使用的是从BQ芯片衍生出来的外部电阻单元平衡电路。

在BQ数据表中,写着“用于平衡的总占空比约为每250ms 70 % ”

我的问题是:

我们是否需要控制这项职责,还是由BQ自己控制?

我们仅使用CELLBAL1,CELLBAL2和CELLBAL3寄存器进行细胞平衡。 它们是否足以进行配置?

 

请你帮我解答这个问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreenidhi,您好!

    bq7.693万提供了平衡FET的占空比,以便在平衡过程中继续进行测量。  您可以查看 bq769x0  章节2.2 的电池监视器中的应用说明嵌入式调度程序。  除了在CELLBAL寄存器中设置适当的位之外,您不需要控制该占空比。  

    CELLBAL1,CELLBAL2和CELLBAL3是该系列的细胞平衡寄存器,每个都控制所识别组的细胞平衡。  CELLBAL1和 CELLBAL2控制bq7.693万的适用位。 主机必须实施适当的算法,以便 在  适当的时间设置和清除寄存器中的位 ,从而实现所需的信元平衡。