This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77PL900EVM-001:是否可以将单个活动bq77PL900批准用于10S电池组?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571732/bq77pl900evm-001-is-it-possible-for-a-single-active-bq77pl900-to-be-approved-for-a-10s-battery-pack

部件号:BQ77PL900EVM-001
主题中讨论的其他部件:bq77PL900

是否可以通过UL的锂离子电池组审批流程获得与BQ77PL900EVM原理图基本相同的电路?

我们的UL顾问已对基于BQ77PL900EVM原理图的电路进行了评估,并建议我们需要一个有源冗余电路,即,可能需要一个并行运行的重复BQ77PL900EVM原理图?

UL对电气安全的审查(本例中为UL2272,第16节,但我认为以下问题更普遍地适用...)说:
FMEA应明确识别蓄电池系统内条件的缓解技术。 保护方案应考虑以下故障模式:
(1)低电压保护
(2)高压保护
(3)过温保护
(4)过流保护
(5)电池不平衡保护
(6)蓄电池组SOC平衡

TI BQ77PL900EVM原理图涵盖了所有这些,可怕的“单一故障”故障又如何? 他们建议分析IC的每个引脚。

UL告诉我们:
“在进行16.2 分析时,不应依赖有源设备来保证关键安全,除非:

a)提供了冗余被动保护设备;或

b)提供了冗余主动保护,在一级主动保护断电/故障时保持正常工作和通电;或

c)它们被确定为在有源电路断电/发生故障时发生故障。”

对于bq77PL900,我认为“c”可能不适用。

问题:

1.是否有人声称bq77PL900数据表第2页上显示的“保险丝”是“冗余无源保护设备”并符合上述“a”,从而获得了由管制机构批准用于消费类(非医疗)电池产品的单个bq77PL900电路?

2.如果不能,是否可以将两个bq77PL900电路与一组10S电池并联监控,并控制四个系列PFETS?

3.我们已为类似产品拆除了一个中国电池组。 它们确实使用两个保护IC监控同一组电池。 它们使用四个NFET系列。 但是,它们不会复制电流感应电阻器。 两个主动IC监控同一组电流感应电阻器。 (我们没有发现引信。)
为什么该设计不需要使用冗余电流传感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    UL2272是系统规范而不是组件规范,通常单个组件不能满足系统规范。

    1. UL最能确定它们如何定义被动与主动,以及哪些条件或设计特性符合其规格。

    2.两个bq77PL900s可以并行运行,以监控相同的电池。  由于DSG输出的FET驱动参考BAT引脚,并且 不建议在BAT低于输入电压的情况下操作bq77PL900,因此您可能需要一些接口电路来驱动第二个放电FET。

    3.此问题可能与UL如何定义被动组件和主动组件以及标准要求有关。 UL是确定其要求的最佳来源。