This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.107万:开关电流限制

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572338/tps61070-switch-current-limit

部件号:TPS6.107万

您好,

我们收到了客户关于TPS6.107万的问题。
请帮帮我们。

[问题]
输出电压=5V时开关电流限制的变化是多少? 他们不需要担保。 他们想要估计最大输出电流。

此致,
Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它应接近VOUT=3.3V条件下的值。因此我们可以使用500mA峰值电流来估计VOUT=5V时的最大输出电流