This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:在EVM中将固件从0100_0_06更新到V0_16失败

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQSTUDIO, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571892/bq34z100-g1-failure-to-update-firmware-from-0100_0_06-to-v0_16-in-the-evm

部件号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:BQ34Z100EVMBQSTUDIOBQ34Z100

我正在使用bqStudio 1.3 .................54与BQ34Z100EVM进行通信。  EVM中的固件为0100_0_06,但如果 我选择0100_0_15-bq34z100G1.bqz或 0100_16-bq34z100G1.bqz (仅为bq34z100G1提供了2个选项),那么bqStudio将访问电量监测寄存器和数据存储器。

我已将最新固件下载到我的PC (bq34z100_g1_V0_16_build_17.srec),但bqStudio无法将其编程到EVM中。  我在bqStudio窗口底部收到消息“No acknowledgement from device (设备未确认)”。  如前所述,读取寄存器和数据存储器工作正常,因此不会出现通信问题。

我的问题是:

如何在BQ34Z100EVM中更新固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用bqStudio升级固件。 以下是一个可以提供帮助的链接。

    e2e.ti.com/.../159.5705万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    谢谢,这一次它很成功。 bq34z100G1固件现已更新为0100_0_16。