This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2765:LM2765二极管

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2765

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572233/lm2765-lm2765-diode

部件号:LM2765

大家好,

    LM2765的输入和输出之间应该选择哪种二极管。现在我输入4148,输入是4.2V,输出是4.9V。如果输入和输出之间没有二极管,输出是8.4V。

    那怎么样? 如果需要二极管?如果是,如何选择二极管类型?

    我使用了10uF帽,而不是3.3uF帽。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,用户436.3042万,


    肖特基二极管(如1N5817)可用于大多数应用。 如果输入电压斜坡小于10 V/ms,则可以使用较小的肖特基二极管(例如MBR0520LT1)来减小电路尺寸。


    启动时需要二极管。 内部振荡器通过输出引脚供电,因此必须有高于1.8V的电压才能确保振荡器在启动时的工作。


    在4.2V输入电压下,1N4148也应正常工作。 4.9V输出电压比输入高0.7V (二极管正向电压)。 请确保二极管的连接极性正确。

    此致,

    Juha