This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS5.3319万:稳态输出电压低于目标电压

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572245/webench-tools-tps53319-steady-state-output-voltage-below-the-target-voltage

部件号:TPS5.3319万

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

我正在使用工作台设计TPS5.3319万降压稳压器。 我的设计参数是:

     -输入电压= 11.95V至12.05 V

    -输出电压= 1.0 V

    -输出= 14 A

    -优化调谐= 4号拨号(效率第二高)

 

当我执行稳态模拟时。 我得到大约10 mvp-p的输出电压波纹,这很好;但输出电压Vout始终低于1.0 V。我正在附上e-sim报告,它清楚地显示了这一点。

我认为10mV纹波应该位于1V输出上;为什么输出不接触1V?

 

此致,

Binayake2e.ti.com/.../webench_5F00_esim_5F00_450.084万_5F00_24_5F00_4_5F00_416895544.pdf</s>4.16895544亿