This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H160-Q1:如何在图 TPS2H160数据表的30个

Guru**** 2465180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571760/tps2h160-q1-how-to-choose-a-value-for-the-tvs-diode-in-fig-30-of-the-tps2h160-datasheet

部件号:TPS2H160-Q1
数据表图 30显示了作为惯性回路的一部分串联的二极管和TVS二极管,以在驱动感应负载时保护IC。 它指出电视的目的是实现快速衰减。 如果我理解正确,它通过在 (负)电压小于(绝对值) TVS接通电压时防止自由转动路径夹紧来实现此目的。 基本上,这将 折叠场的耗散放置在TPS设备本身上,对吗? 如果没有TV,普通二极管D会提前夹紧,电流会循环 更长时间,从而减缓场崩塌的速度。 但我如何知道哪些值可安全用于电视? 如果负载缓慢关闭不是问题,是否有其他理由不完全排除电视? 谢谢, Britton ,它不会说如何为这款电视选择一个价值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Britton:

    我已经联系了相应的工程师,他们应该尽快回复您。

    谢谢!

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Britton,

    您完全正确。

    电视仅用于快速关闭。 如果只是一个二极管,那就是 (VF)。 如果是TVS +二极管,则为(VF+Vtvs)。

    请确保电视有足够的余量,您可以使用数据表第17页,方程式7/8获得能量和衰减的粗略值。

    如果关闭不是问题,请排除电视肯定是正常的。  

    此致,

    Alex,