This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1221万:TPS6.1221万 _EN输入

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572090/tps61221-tps61221-_en-input

部件号:TPS6.1221万

尊敬的先生,请回答

我使用 TPS6.1221万。 输入电压1.7 - 5.5V。  I输出= 40 mA。 Uout = 3.3V。  温度从零下40度到零下60度。 使用电池!

如果将"Low"(低)设置为EN输入, 则转换器停止工作,输入电压(在我的情况下为1.7 V)"变为"输出"。

是否有类似的芯片,如果  将“低”设置为EN输入,输出电压将约为0 V?

TIA。

此致,

Vladimir Naumenkov

www.agat.by

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    如果需要在输入电压为1.7V -5.5V时调节VOUT =3.3V,则需要使用降压-升压转换器,而不是升压转换器TPS6.1221万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Jasper,谢谢你

    请问,我写的输入电压(1.7 - 5.5 V)是错误的。  输入电压为1.7 - 2.4 V,U OUT = 3.3 V, Iout = 40 mA ,但原则上适合 30 mA。 设备由电池供电。  

    在我的电路中,电源监视器 以1.7 V输入电压(通过“EN”输入)关闭转换器。 TPS6.1221万现在可以在我的器件中工作,但当“EN”输入 为“低”电平时,我需要输出电压约为0V。  是否有这样的转换器?   当转换器关闭时,TPS6.1221万输出电压在我的电路中为1.7 V。  

    我需要零下40到60度的温度范围-我在这个温度范围内测试了它,它可以工作。

    TIA

    Vladimir Naumenkov

    www.agat.by