This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关双向电源组IC的建议

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571773/advice-on-bidirectional-power-bank-ics

主题中讨论的其他部件:BQ2.5895万HD3SS3220CSD2.531万Q2

您好,

我们目前正在设计一款使用BQ2.5895万的产品,它的作用类似于一个电源组:系统有一个电池,可从VBUS (输入微型USB连接器)充电,而5伏电源可从PMID引脚(输出USB A连接器)供电。 我现在想知道TI是否有任何芯片可以与双向USB Type-C连接器一起使用,从而允许系统使用同一连接器供电和供电。 无需实施USB PD,因为不需要高电压(超过5V)。

我已经读过 一些关于HD3SS3220这样的芯片的文章,但它看起来没有电源功能,只有信号和数据复用(我不在乎,差分对不会连接到我系统上的任何设备)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nicolas:

    请查看参考设计 PMP4496, 我相信它包含了您需要的功能...该设计使用bq2.5895万进行快速充电,并包括IC,这些IC处理C型连接的角色检测,以确定何时需要作为源或汇来提供升压输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢费尔南多! 实际上,参考设计似乎是一个非常好的起点。 但是,我对此有一些疑问,但我不确定这是不是问他们的正确地方。

    我的问题是:

    A)为什么使用TPS6.1235万 (5V 3A升压电源)? BQ2.5895万能够在PMID引脚上提供高达3.1A的5V电压,因此我不确定为什么选择此IC。

    B)在为外部设备充电时,在TPS6.1235万打开且连接了VBUS和5V_SYS之后,是什么阻止BQ2.5895万使用VBUS上的电压为电池充电?

    C) Q2/Q3电路的孔径是什么? 我知道Q1和Q4在给电池充电时断开VBUS与5V_SYS的连接,在给电池放电时将它们连接在一起,但电路的其余部分对我来说没有意义。 如果Q2是p通道MOSFET,这是否会阻止电流从5V_SYS流至VBUS以使蓄电池放电?


    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nicolas:

    bq2.5895万可以在PMID上提供OTG输出,而用于此目的的电源组应用程序需要2个USB端口,一个用于输入,另一个用于输出。 bq2.5895万上OTG的输出位于PMID引脚上,反向块FET将关闭以确保OTG输出在VBUS上不可见。 TPS6.1235万在3A时比895提供更好的效率,因此它们具有单独的升压级。

    此外,VBUS和升压转换器输出之间的2x CSD2.531万Q2 FET由主机根据C型识别IC的结果进行控制。 这可确保两者不会尝试输出到同一节点。