This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:高级问题

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQPRODUCTION, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571747/bq40z50-r1-high-level-questions

部件号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他部件: BQ2.463万BQPRODUCTBQSTUDIO

大家好,

您能否就以下有关BQ40z50-R1的问题发表意见?

  • 请解释FC,FD,TC,TD功能。  TRM中未对其进行说明,数据表中也未提及。  我是否错过了其他文档?
  • 如何设置校准部分参数?  或者在使用过程中是否设置了这些设置,因此不需要在新包装上进行编程?  换言之,这些参数是我们工厂安装的软件包参数文件的一部分吗?
  • 在“已启用保护”寄存器中,如果对每个位都引用了启用时将使用的参数,这将非常有用。  我知道要启用和禁用的内容,但并不总是知道在启用特定保护时需要正确设置哪些参数。  大多数都可以通过搜索位名称来找到,这很有帮助。
  • 如果有像BQ2.463万这样的“哑”充电器,是否应禁用所有充电相关保护?  例如,已启用保护C寄存器的位7 (CHGC)和另一个是已启用保护D寄存器的位0和1。
  • “录音”是什么意思?  它会弹出很多信息,例如“录音温度”和其它位置。  推荐?

谢谢!

Nabeel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nabeel,

    [报价用户="Nabeel Khan"]

    • 请解释FC,FD,TC,TD功能。  TRM中未对其进行说明,数据表中也未提及。  我是否错过了其他文档? 这些标志可以通过用户配置的电压和SOC值进行设置和清除。 TRM提供有关每个参数的信息,并且是默认值。 请参阅TRM第33页开始的4.6 和4.7 部分。
    • 如何设置校准部分参数?  或者在使用过程中是否设置了这些设置,因此不需要在新包装上进行编程?  换言之,这些参数是我们工厂安装的软件包参数文件的一部分吗?  通过应用已知电流,电压和温度运行校准,然后在量表报告中更正错误,可以设置校准参数。TI的bqStudio和bqProduction工具可帮助实现这一点。 在生产中,校准是使用TI工具还是使用定制工具完成? 请参阅 bq40zxx制造,生产和校准
    • 在“已启用保护”寄存器中,如果对每个位都引用了启用时将使用的参数,这将非常有用。  我知道要启用和禁用的内容,但并不总是知道在启用特定保护时需要正确设置哪些参数。  大多数都可以通过搜索位名称来找到,这很有帮助。  对此感到抱歉,但我们希望用户知道需要什么保护并进行设置,因为我们无法预测量表将用于的所有应用/细胞以及需要的保护。
    • 如果有 像BQ2.463万这样的“哑”充电器,是否应禁用所有充电相关保护?  例如,已启用保护C寄存器的位7 (CHGC)和另一个是已启用保护D寄存器的位0和1。  是,因为可以设置仪表以保护蓄电池免受这些情况的影响,而充电器则不能。 此外,您的充电器具有125mA的预充电能力。
    • “录音”是什么意思?  它会弹出很多信息,例如“录音温度”和其它位置。  推荐? 是,基于JEITA/BAJ充电指南,建议使用  


    [/引述]