This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z80:bqEVSW -无法启动EV2300连接

Guru**** 2535420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z80, BQEVSW, BQ30Z554-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572027/bq20z80-bqevsw---ev2300-connection-cannot-be-initiated

部件号:bq20z80
主题中讨论的其他部件: BQEVSWBQ30Z554-R1

团队成员,您好!

我正在支持使用 bq20z80的应用程序,当前的目标是下载新的软件包, 而bq评估软件(bqEVSW) 0.0 v.92 似乎是 bq20z80的推荐工具。 但是,即使 通过USB bqEVSW连接到计算机的EV2300也会显示以下消息:

"无法启动EV2300连接! 请关闭此程序并重试。"

关闭程序,即使重新启动也没有帮助,另一件事是 ,bq20z80未显示在'bqEVSW支持的目标'列表中,它仅显示 bq30Z554-R1/bq30Z554,即使 bqEVSW页面显示它支持 bq20z80。

您建议做些什么来继续前进? 您是否需要任何其他信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:在  另一个线程上找到适用于64位Windows的EV2300驱动程序,使用这些驱动程序解决了连接问题,唯一未解决的问题是支持的设备。