This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流转换器2хV Ω

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM3488, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572004/dc-dc-converter-2-v

线程中讨论的其他部件:LM3481LM3478TPS6.1089万TPS6.1088万TPS5.534万LM3488

你好。 我们需要有关DC/DC转换器的信息。 功率放大器芯片所需的转换器电源,可提供从3.7 V到7.2 V的2хV Ω 转换,并提供高达1.6 A的电流。有TI的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sergey,我将您的问题移到了非隔离DC/DC形式,因为此设计不需要脱机隔离解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我通过我们的在线工具Webench:

    www.ti.com/.../webench-power-designer

    返回10个结果。 您可以查看TPS6.1088万,TPS6.1089万,TPS5.534万,LM3488,LM3478或LM3481。 看看其中一项是否适合您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我从你的提议中看到了我需要的东西。