This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5064:土地模式查询

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571812/lm5064-land-pattern-query

部件号:LM5064

大家好,

我的一位客户 正在   设计电信设备中的LM5064。

他对数据表中给出的土地模式选项有疑问。一个是IPC-7351选项,另一个是HV/隔离选项。

两者之间有何区别? 在哪里使用哪一种?

您能否解释这两项建议的优点和缺点?

任何支持文档都将很有帮助。

此致,

Harmeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Harmeet,

    HV隔离区用于大于等于60V的应用,但也可用于低于60V的电压。

    我们唯一推荐左侧封装的情况是,如果客户的电压低于60V,并且正在使用廉价制造商/装配商,需要更多的废液余量来确保其正确焊接。

    我希望这能帮助你:-)

    此致,
    Aramis P. Alvarez